06.09.2010 22:42 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 07.12.2022 Beiträge: 594 Bewertung: (78) |
|
07.09.2010 10:08 | |
Beigetreten: 19.11.2008 Letzter Bes: 06.04.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
OK das ist richtig! Um in Echzeit das ganze zu erfassen ist der Weg von MBA der richtige. |
27.04.2011 15:27 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
So, es ist zwar schon etwas her, aber mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden. Und zwar lasse ich mir von der NC über eine ELFE den Lagesollwert auf den Profibus schreiben. Die Profibusdaten lese ich dann mit einer Hilscher CIF 50 DPS im Rechner aus. Grüße, Laborant |
16.05.2011 13:23 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 238 Bewertung: (25) |
Was meinst du mit ELFE? |
16.05.2011 13:33 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ein Zusatzprogramm für die Steuerung. Siehe auch hier: http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/automatisierung/cnc-steuerung/cnc-software/open-architecture/Seiten/open-architecture.aspx |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf