31.03.2011 08:30 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hallo, ich habe genau das gleiche Verhalten bei mir beobachtet. Gibt es eine Lösung dafür? Gruß Jan |
11.04.2011 16:37 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo , ich verwende inzwischen einen deutlich weiterentwickelten Logger auf EXCEL-Basis. Dabei habe ich auch das Problem, dass die Kommunikation mit der LOGO mal (selten) mehrere Tage bzw. einige Stunden einwandfrei läuft und dann ins Stocken gerät. Zwar habe ich verschiedene Prüfungen der übertragenen Daten eingebaut, doch besteht dieses Verhalten grundsätzlich weiter. M. E. liegt dies am Zeitverhalten in Verbindung mit der Maklroausführung von EXCEL - eine Betriebssystem nähere Programmierung der Kommunikationsroutinen und eine Datennutzung in EXCEL oder andern Programmen könnte dies ggf. verbessern - ähnlich dem "MODBUSS-Treiber). Auch ist es mir nicht gelungen die von LOGO-SoftComfort verwendete schnellstmögliche Abfrage (durch die PC-Antwort "06d" zu erreichen - offensichtlich passt das mittels EXCEL-programmierte RS-232-Timeing nicht! Es gibt auch eine Windows-API-Funktion, mit der man eigentlich die Anzahl der Byte im PC-COM-Eingangspuffer lesen kann - aber Mit EXCEL erhalte ich stets nur dern return-Wert "0", so dass ich die Datenübertragung (und insbesondere das Lesen der Daten der LOGO) mittels TimeOut gelöst habe... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.05.2011 12:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo CChris, MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
22.05.2011 11:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Chris, die Codes sind als Dezimalwerte in Anweisungen wie WriteComPort(mlngComhandle, Chr$(85) + Chr$(19) + Chr$(19) +Chr$(0) + Chr$(170), 5) (Anfordern der zur Status-daten-Abfrage) oder teilweise WriteReadComPort(mlngComhandle, Chr$(85) + Chr$(23) + Chr$(23) + Chr$(170), 1, strData) (Anfordern und lesen des Betriebsmodus der LOGO!) zu entnehmen. Den Kommentaren im Code kannst du dann den Zweck der Codes entnehmen und in den zugekörigen READ... Anweisungen die von der LOGO gesendeten daten entnehmen... MfG Betel DateianhangFORUM_LogoLogger2_Test_3.zip (138 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf