(0)| 21.02.2011 07:06 | |
|
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 19.12.2025 Beiträge: 1711 Bewertung:
|
Hallo, im Prinzip kann man am Profibus mehrere aktive PC-Stationen betreiben. WinCC flexibleverwendet für die Kommunikation zur S7 einen proprietären Kommunikationstreiber. Im Prinzip kann auf der gleichen Leitung gleichzeitig auch eine Profibus - DP Kommunikation ablaufen. Beschränkungen werden durch die Profibus - Norm festgelegt (max. 32 Teilnehmer, welche Leitungslänge bei welcher baudrate etc.) Hier ein Link, der die Hard- und Softwarevoraussetzungen für die Kommunikation über PROFIBUS bei WinCC flexible 2008 beschreibt: SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1 Ich gehe mal davon aus, dass WinCCflexible gemeint ist. Bei WinCC verhält es sich im Prinzip aber genauso. Gruß Eleu ------------------------------------------ Schau mal hier: |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 21.02.2011 07:16 |
|
Folgen Sie uns auf