(1)| 21.05.2011 09:13 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Das ist soweit richtig. Nur kann dies nicht immer eingehalten werden, da die Logo eher in der Haustechnik ihren Platz findet. Da kann man oft nicht mal eben eine andere Leitung für den Fühler, etc. ziehen. Auch mit den Abständen ist nicht so einfach einzuhalten. Oft werden schon vorhandene Leitungen benutzt, weil irgendwas durch die Logo ersetzt wird. Und daher kann man halt mit den beschrieben "kleinen Mitteln" versuchen die Schwankungen in den Griff zu bekommen oder halt damit leben. Edit. Eben gesehen, daß du in diesem Beitrag schon auf die "Hobbybastler" eingegangen bist... |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.05.2011 09:16 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 21.05.2011 10:01 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ja, ich hab diese Anmerkung jetzt auch hier eingefügt... |
Folgen Sie uns auf