(1)| 21.07.2011 12:41 | |
|
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 19.12.2025 Beiträge: 1711 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein kleines WinCC V6.0 SP3 HF1Versuchsprogramm in einer Testumgebung projektiert. Siehe diesen Thread: VB6 Anwendung in WinCC Bild integrieren WinCC greift dabei auf ein ActiveX zu. In der RTfunktioniert alles wunderbar. Nur habe ich das Problem, dass sich manchmal der WinCC Explorerund Projekt schließen nicht beenden läßt (Sanduhr) Insbesondere dann wenn ich im Grafics Designer am Bild was geändert habe. Die Runtime kann ich ohne Probleme beenden. Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Ursache dafürherausfindenkann ? Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf