(11)| 23.08.2011 20:15 | |
|
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 17.01.2026 Beiträge: 4759 Bewertung:
|
Hallo! Welche Formel willst du denn genau mit der Logo darstellen? |
| 23.08.2011 20:36 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
da wäre z.B. eine recht einfache Variante: Abs. Feuchte=13,233*rel.Feuchte*((10^((7,5*T)/(237+T)))/(273,16+T)) T=Lufttemperatur |
| 23.08.2011 22:41 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, das sieht aber gar nicht gut aus für die LOGO!.... Der einzige gangbare Weg führt über die Anwendung bzw. Approximationeines oder mehrerer Polynome 1. bis max. 4 Ordnung, die mit der LOGO! berechnet werden können sofern die Eingangswerte und Polynomkoeffizienten dies erlauben: Dazu seht euch mal meinen folgenden Beitrag (und die dort angegebenen Links) an.. EXCEL-Tool zur Polynomregression von Datenpunkten (und Kurvenverläufen) In der LOGO! werden dann Polynome mit Ordnungen 2 bis 4 mittels der Blöcke "Analoge Arithmetik" und "Analogverstärker" bzw. mittels Kombination realisiert (ggf. dazu hier nachfragen)... MfG Betel |
Folgen Sie uns auf