(0)| 16.01.2012 11:07 | |
|
Beiträge: 267 Bewertung:
|
Hallöchin, wenn man dem Handbuch Glauben schenkt, wird maximal ein SIMATIC HMI-System, das die Ethernet-Kommunikation mit vernetzten S7-Steuerungen unterstützt. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50074616 Seite 32 |
| 17.01.2012 21:17 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Das sollte funktionieren.... |
| 18.01.2012 21:12 | |
|
Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, schon was versucht? Meldet die Logo beim schalten Fehler, oder geht es nicht? Gruß stellmotor |
Folgen Sie uns auf