(1)| 03.02.2012 18:44 | |
|
Beiträge: 66 Bewertung:
|
Okay ... das TD ist noch nicht bestellt, woher weiß ich denn das ich das richtige bestelle bzw. bekomme und was mache ich wenns eins im 06er Stand ist? |
| 03.02.2012 19:19 | |
|
Beiträge: 66 Bewertung:
|
no so ein scheißendreck ... gibts da kein firmwareupdate? |
| 03.02.2012 19:24 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
...keine Chance Mußt du denn Merker, etc. im TD anzeigen lassen? Analoge Werte, Zählerstände, Eingänge, Ausgänge...... usw. lassen sich doch darstellen |
| 04.02.2012 11:40 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
hm, hatte noch nie Probleme bei der Versions-Nachbestellung, als Privatperson kannst Du Dich auch an einen Elektrobetrieb in Deiner Nähe wenden- könnt mir vorstellen das wird eh preiswerter... schaudoch mal mal bei www.rs-components.de oder www.de-g.de Bin sonst gern behilflich... Gz |
Folgen Sie uns auf