29.03.2012 14:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich habe da noch was mit 500Ohm im Kopf. Im Anhang mal eine Lösung aus dem Forum. |
30.03.2012 08:36 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 26.08.2025 Beiträge: 1200 Bewertung:
|
so muss das sein |
30.03.2012 09:30 | |
Beiträge: 66 Bewertung:
|
Danke erstmal für Eure schnelle und kompetente Hilfe ... bin grad am basteln und werde über das Ergebnis berichten! |
31.03.2012 10:17 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo, ich finde die Zeichnung auch etwas zweideutig. Es kommt darauf an, was du für einen Geber benutzt. Bei 4..20mA wird meist unterschieden nach 2- und nach 4-Draht Gebern. Der Geber muss natürlich nach Handbuch angeschlossen werden. Der Stromquellenausgang wirdnicht an die Logo! sondern an den 500 Ohm Widerstand angeschlossen. Nach ohmschen Gesetz U = R x I erhältst du amWiderstand eine dem Strom (4-20mA) proportionale Spannung von 2-10 Volt. Diese Spannung kannst du jetzt einem Meßgerät oder einem Logo! - Analogspannungseingang zuführen. ABER: Bei einer Versorgungsspannung von nur 12V kann es schon sein, das es nicht funktioniert. Es kommt auf deinen Geber an! Der Geber hat für seinen Stromausgang eine Angabe für die maximale Bürde, d.h. der größte erlaubte Widerstand. Wenn diese noch erlaubte Bürde aber kleiner als 500 Ohm ist, wird es nicht funktionieren. Kannst du mal die Beschreibung von dem Geber hochladen? |
Folgen Sie uns auf