(0)| 30.03.2012 13:22 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Evtl. hilft dir dieser Beitrag weiter ? |
| 30.03.2012 14:37 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Was du meinst nennt sich bei Siemens "forcen", jedenfalls im S7 -Bereich. Dies ist mit der Logo nicht möglich, leider. Eine Möglichkeit wäre mit den Software-Schaltern zu arbeiten. Diese in einem Meldetext eingefügt, dann kann man damit "steuern". Umständlich ist aber die Bedienung der Softwareschalter, denn um deren Zustand zu ändern nutzt man die sog. ESC-Funktion. Andere Möglichkeit wäre ein TD-Menü, Betel hat 3 Beispiele erstellt, wo man mit den F-Tasten in verschiedene Ebenen "blättert" und dort dann Ausgänge schalten kann. |
| 21.01.2015 20:36 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hi, Kann Dir leider auch nicht weiterhelfen. Aber kannst du mir deinen Nockenschalter zu verfügung stellen? Danke |
Folgen Sie uns auf