(7)| 05.04.2012 15:41 | |
|
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ja, genauso habe ich die Einstellungen. Gruß NSC2001 |
| 11.04.2012 09:42 | |
|
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Rated X, die Uhrzeitsync. der CP ist deaktiviert. Danke und Gruß NSC2001 |
| 17.04.2012 01:38 | |
|
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 3054 Bewertung:
|
Hallo NSC2001 so wie ich es sehe hat sowohl das CP343-1 LEAN Handbuch als auch Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der 300er-Reihe? recht und 4 ist leider das limit der S7−Verbindungen der CP343-1 LEAN (und dieses Limit ist unabhaenging vom verwendeten TSAP). Da vier S7−Verbindungen schon in Benutzung sind (2x Sonstige Kommunikation - Leitstand PLUS 1x Sonstige Kommunikation - OPC Server PLUS 1x S7-Verbindung - CPU 416-3 PN/DP), wird der Simatic Manager nicht fuendig wenn Du ueber die LEAN online gehen willst. Als Ausweg sehe ich zwei Moeglichkeiten: 1.) Austausch der Lean gegen einen 'richtigen' CP343-1 2.) Aenderung der "1x S7-Verbindung - CPU 416-3 PN/DP" auf eine ISO-on-TCP oder TCP Verbindung (und entsprechend SEND/RECV bezogenene Datenaustausch zwischen den beiden CPU's programmieren). |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 17.04.2012 01:52Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 17.04.2012 06:33 | |
|
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Schade, sowas habe ich mir schon gedacht... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 18.04.2012 09:27 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo Fritz, allerdings wird auch für die Lean 4 Verbindungen für S7-Kommunikation und 4 Verbindungen für PG/OP Kommunikation angegeben. Das PG benötigt doch nur eine PG - Verbindung, oder liege ich da falsch? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf