(0)| 11.04.2012 11:45 | |
|
Beigetreten: 11.04.2012 Letzter Bes: 14.07.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, habe mich jetzt mal drüber gemacht einige UDF´s zuerstellen ging bis jetzt auch sehr gut, jetzt habe ich einen Komfortschalter in eines Integriert und wollte mir die Verschieden Werte die man in diesem einstellen kan als Parameter in der UDF anzeigen lassen.Kann die UDF auch speichern und verwenden doch die Blockeigenschaften somit die Einstellungen des Komfortschalters kann ich nicht ändern da er mir einen Fehler bringt .siehe Anhang. Kann mir da jemand helfen oder ist das überhaubt nicht möglich.
DateianhangFehlermeldung LOGO.pdf (308 Downloads) |
| 11.04.2012 15:52 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, also bei mir läuft das. Kann alles im UDF ändern. Versuch mal mein UDF. Aber viel kann man da nicht falsch machen. Gruss Helmut DateianhangKomf_UDF.zip (239 Downloads) |
| 11.04.2012 20:06 | |
|
Beigetreten: 11.04.2012 Letzter Bes: 14.07.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Helmut, danke für die Antwort also bei deinem kann ichs aufmachen aber meine nicht und wenn ich deine in eine Schaltung von mir kopier gehts auch nicht mehr hab auch mein JAWA schon ge updatet. Könntest du mal meines bei dir probieren? Auch kann ich wenn ich die Parameter der 3 Komfortschalter nicht umbenennen wenn ich z.B von allen drei nur die Te zeit auswähle und umbenenne speicher und nochmal aufmach dann ists wieder zurückgesetzt.
DateianhangRollo+Winterzeit.zip (250 Downloads) |
Folgen Sie uns auf