(1)| 23.04.2012 23:22 | |
|
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Liebe Forum-Freunde! Ich bin schon heil froh, daß "Betel" in diesem Forum present ist! Respekt und Dank! |
| 25.04.2012 20:39 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Robert, |
| 25.04.2012 22:50 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Robert, eine kürzere Zeit St ist nicht wirklich zielführend, jedoch eine Zeitvorgabe in Vielfachen von 0,3 s, also wäre es hilfreichSt mit einer Auflösung von 0,1 svorgeben zu können. Andereseits wird man mit der derzeitigen Möglichkeit für St leben können. Noch interessanter wären Abhilfen bezüglich der weiteren "Mängel", wie keine Verweise möglich oder Verhalten bei "EN" 0 setzen... Und der Block "Filter" könnte, wenn da nicht ...wäre, sehr nützlich sein.... Im Übrigen habe ich noch vorErscheinen der 0BA7 ein "Anforderungsprofil an eine neue LOGO" (ohne "nice to have") im Forum veröffentlicht unter: Was für Neuerungen gibts mit der nächstenLogo-Software? Hier der Dateianhang mit dem "Anforderungsprofil an eine neue LOGO" dieses Beitrags direkt: Anforderungsprofil an eine neue LOGO.pdf MfG Betel |
Folgen Sie uns auf