(0)| 12.04.2007 19:45 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
@TimoM >Hallo gravieren_! Was denkst du eigentlich soll der USER mit dieser Antwort anfangen? >Wenn du so schlau bist, wie du tust, >dann gib eine Antwort mit der man etwas anfangen kann. >Das ist hier ein Forum wo Erfahrungen ausgetauscht werden. >Antworten wie deine bringen uns hier nicht weiter. >Fasse das bitte nicht als Beleidigung auf sondern >eher als kleine Aufforderung zum Helfen. >Mich würde das nämlich auch interessieren. NUR für dich TimoM Sorry, ich dachte, dass dieses eine ausreichende Hilfe sein. Also in Kurzform: DocOnCd nehmen. (Ohne diese Dokumentation ist es Sinnlos) Hersteller/Service --> Sinumerik --> 840D ... Inbetriebnahme --> Inbetriebnahme HMI .... --> bEDIENOBERFLÄCHE ERGÄNZEN --> Seite BE1/2-45 Text : >Beispiel 3: >Eigenschaften Variablentyp, Vorbelegung, System- oder Anwendervariable, >Position E-/A-Feld zuweisen: >DEF Var3 =(R//"10"////"$R[1]"//300,10,200// >"Help.pdf",1,"Hilfe1") >Variablentyp: String >Grenzwerte oder Togglefeldeinträge: keine >Vorbelegung: 10 >Texte: keine >Attribute: keine >Hilfebild: keines >System- oder Anwendervariable: $R[1] (R-Parameter 1) $R[600] = 0 $R[601] = 0 $R[602] = 0 $R[603] = 0 oder $R[600] = 1 $R[601] = 1 $R[602] = 1 $R[603] = 1 Aufruf und Integration eines Soft-Button oder eines Scripts ist etwas weiter oben beschrieben. (Ein Button kann zum Aufruf vom Script $R[600] = 0 oder $R[600] = 1 benutzt werden) Information ohne Gewähr, da ich meist auf SPS-Variablen zugreife. Seltener auf R-Parameter, müsste jedoch Funktionieren. Nochmals Sorry. Leider schaue ich hier nur weniger vorbei. www.magnia.de/phpBB2 |
Zuletzt bearbeitet von: gravieren_ am: 12.04.2007 19:50Zuletzt bearbeitet von: gravieren_ am: 12.04.2007 19:49Zuletzt bearbeitet von: gravieren_ am: 12.04.2007 19:48 |
|
Folgen Sie uns auf