18.05.2012 22:19 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo liebe Logo!-Anwender, das Für und Wieder einer WW-Zirkulation oder deren diverse Varianten möchte ich hier nicht diskutieren, sondern einfach nur eine Schaltung vorstellen, die verschiedene (typische und wählbare) Funktionen zur Steuerung einer WW-Zirkilationspumpe ermöglicht. Die einzelnen Funktionen sind per ODER bzw. UND verknüpft, so dass auch eine Reduzierung oder eine Erweiterung auf die jeweils gewünschten Funktionen möglich ist. Ggf. dient die Schaltung auch nur der "Demonstration" verschiedener Programmiermöglichkeiten, die euch beieigenen Projekten helfen oder inspirieren können und sollen.... Ach so - die Schaltung ist umfangreich kommentiert, so dass ich mich hier zurückhalte....und es gibt jeweils eine Version für eine 0BA6 und eine 0BA7. MfG Betel DateianhangDEMO_WW_Zirkulationspumpensteuerung_V3.zip (412 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf