(1)| 31.05.2012 12:45 | |
|
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hi ihr, hab schon ein Programm zum Messen von Leistung im Anhang. Möchte jetzt aber gerne das ich die verbrauchten Kilowattstunden auf dem Logo Display ablesen kann. Kann mir jemand helfen. Gruß DateianhangStrom und Spannungs Messschaltung.zip (636 Downloads) |
| 31.05.2012 19:54 | |
|
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 12.01.2026 Beiträge: 4758 Bewertung:
|
Hallo! So, ich habe die Rechnung jetzt so angepasst, das am Ende Wh herauskommen und meine Ideen mal in das Programm eingefügt. Ist einer der Analogeingänge 0, so wird kein Impuls ausgegeben, da dieser Wert zu einem Überlauf wegen x/0 führt. Viel Spaß beim testen! DateianhangStrom und Spannungs Messschaltung mit Wh Anzeige.zip (558 Downloads) |
| 31.05.2012 21:10 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Betel hat in diesem Beitrag einige Vorschläge gemacht. Und auch von Motmonti gab es Lösungsvorschläge. Evtl. ist da auch etwas passendes dabei? |
| 01.06.2012 08:42 | |
|
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Werde das jetzt mal ausprobieren. Vielen Dank motmonti und Nachbar :) Gruß |
| 02.06.2012 11:18 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, leider ist der Lösungsansatz von motmonti (hatte ich schon mal bemerkt) mit einer sehr geringen Auflösung verbunden und deshalb äußerst unpräziese! Ich habe verschiedentlich dargestellt, wie eine - für diese Aufgabenstellung erforderliche - Integration eines Analogsignales (oder eben dem Produkt zweier Analogsignale) mit höchst möglicher Auflösung erfolgen kann...z. B. Batterieentladung messen kWh counter for wind mill by LOGO O. g. engl. Beitrag hat die der hier angefragten Aufgabenstellung sehr ähnliche. Deshalb mal mein Schaltungsentwurf dazu als Dateianhang. Natürlich müssen die Signalskalierungen und die Schaltungsparameter angepasst werden.... MfG Betel DateianhangDEMO_Sensorauswertung_kWh_V1 (0BA6).zip (446 Downloads) |
Folgen Sie uns auf