24.02.2007 09:22 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Logi! Habe mal ein Beispielprogramm erstellt teste mal. Gruß veltins54 DateianhangAnalogausgabe.zip (266 Downloads) |
17.03.2007 07:31 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Gruss Logi! Kannst Du mit dein Programm veröffentlichen ? Vielen Dank PToeiras |
26.03.2007 22:37 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo PToeiras,
Die logische Verknüpfung zwischen den Eingängen kann übersichtlich und flexibel durch eine entsprechende "Auswerteschalltung zwischen den Eingängen I(n) und den Multiplexerinputs S1/S2 der (beiden) Blöcke angepasst werden (ggf. in Verbindung mit der Definition der Werte V1 bis V4 der Multiplexer) . In der von mir favorisierten Variante ist keine zusätzliche Logik zwischen den Eingängen und den Multiplexern erforderlich. ...übersichtlich und blocksparend.
Viel Spass beim Experimentieren!
DateianhangDEMO_AnalogRampe_mit_diskreten_Schritten.zip (255 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf