(0)| 25.11.2012 21:15 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe das Schnittstellenproblem mit einer LOGO! OBA7 gelöst, ist auch bequemer, kann nun vom Sesel aus programmieren Gruß Ralf
|
| 23.01.2013 21:08 | |
|
Beiträge: 1 Bewertung:
|
hallo! Ich habe das gleiche Problem! mac osx 10.8.2 kann andthey mit USB-Kabel zu kommunizieren .. nur bluetooth .. du hast gelöst? Ich sehe nicht, com 1
|
| 06.06.2013 14:35 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, habt Ihr mal die MAC Trieber vom Hersteller versucht? LOGO!Soft Comfort unterstützt MacOS aber nur bis 10.6 (glaube ich). Der Treiber sollte aber "hochrüstbar" sein. Hier der Link zu Silicon Labs (Hersteller des Treibers). Im LOGO!Soft Comfort Installationsverzeichnis findet Ihr einen Ordner "USBDriver". Hier ist ein Treiber mit Namen CP210x_VCP_Win_XP....... zu finden. So einer sollte da auch für MacOS zu finden sein. Ich hoffe die Info hilft euch weiter. Viel Glück |
| 14.06.2013 10:49 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo an alle Macnutzer, bei mir funktionierts: ich habe auf meinem MacbookPro mit installiertem MacOS 10.8.4 zuerst Logo! Soft Comfort V7.1.5 installiert (Upgradeinstallation, eine Vorgängerversion ist nicht installiert). Anschliessend den USB-Treiber für Mac v3.1 von http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx Für das USB-Kabellassen sich nun die Schnittstellen /dev/tty.SLAB_USBtoUARToder /dev/cu.SLAB_USBtoUART auswählen. Die Datenübertragung funktioniert bei beiden, was der Unterschied zwischen der tty und der cu ist, kann ich im Moment nicht sagen. VG |
Zuletzt bearbeitet von: ist_doch_logisch am: 14.06.2013 10:51 |
|
Folgen Sie uns auf