30.03.2007 09:43 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo Robofreak, ich kenne die LOGO nicht, habe aber eine Baustein zur Erzeugung einer Rampe beim Beschleunigen und Abbremsen eines Antriebs im Einsatz. Die Quelle des FBs ist im Anhang in der ZIP-Datei. Der FB wurde im OB35 (Weckalarm) aufgerufen, da nur damit eine zyklusunabhängige und schön gleichmäßige Rampe erzeugt werden kann. Der Istwert wird bei jedem Aufruf um einen bestimmten Betrag erhöht/verringert. Ein Startwert kann nicht vorgegeben werden, jedoch wird bei einer Änderung des Endwerts während des Betriebs dieser neue Wert über die Rampe angefahren. Vielleicht hilft das weiter. Gruß Therapeut DateianhangFb107.zip (1379 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.03.2007 11:10 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo Therapeut, die "Therapie" hat gewirkt, DANKE grosse Hilfe! Schöne Grüsse Robofreak |
Folgen Sie uns auf