01.01.2013 19:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! Im Anhang mal eine kurze Idee dazu! Die steigende Flanke der Lichtschranke (müßte für deine Anwendung eine fallende sein) resetet die Stopuhr und gleichzeitig wird die Zeit gestopt, für die I1 aktiv ist. Wird I1 auf 0 gesetzt, wird der Wert der Stopuhr an die Arithmetik übergeben und bleibt dort solange stehen bis I1 wieder aktiv wird. Innerhalb dieser Zeit, kann der wert an andere Analogbausteine (Arithmetik, MUX usw. ) übergeben werden. Mit Hilfe dieser Bausteine lassen sich auch gestaffelte Speicher aufbauen. DateianhangZeit speichern.zip (65 Downloads) |
01.01.2013 20:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So könnte ein achtfach Ringspeicher aussehen! DateianhangZeitspeicher mir Schieberegister.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf