16.01.2013 12:11 | |
Beigetreten: 14.05.2009 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 47 Bewertung: (4) |
auf anfrage Gesplittet von ->/tf/WW/de/Posts/62563 LogAitDave_V3.0 ist draussen !! ( Remote für LogoRCE ) Im Zip Release befindet sich auch noch eine komplette Logo RCE ( 0BA7 ) Visualisierung ( Open Source ). mit der Visualisierung können alle Zustände incl DB's der LOGO überwacht sowie alle Merker und Ausgänge gesetzt / zurückgesetzt werden. ( wenn diese nicht intern im Logo Programm überschrieben werden ) Desweiteren gibt es : natürlich die neue LogAitDave_V3.0.exe ein SimpleSample mit AutoIt geschrieben. ein UDF ( library für AutoIt ) für LibAitDave einige Batch Sampels ( console ) und natürlich eine ReadMe Viel Spaß damit !! Wünsche / Änderungen / Fragen bitte hier stellen.
DateianhangRelease20130116.zip (368 Downloads) |
20.01.2013 19:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, im englischen Forenteil gibt es zum Theme ebenfalle eine interessante Applikation unter: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf