22.03.2013 22:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Ich glaube die Logo hält ihre Uhtrzeit und die Remanenzen 80 h aufrecht!? |
24.03.2013 22:03 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
warum muss das denn erfasst werden ? wenn man fragen darf ich hab mir ne Notstromversorgung dran gehängt, 1a |
24.03.2013 22:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Das warum hat 5p1k31337 schon erklärt! "Ich begrenze einen möglichen Programmwiedereinstieg zeitlich um 15 Minuten. Dieser ist auch nach Spannungslosigkeit der Logo noch möglich, jedoch läuft die Zeit erst nach Spannungswiederkehr weiter. So kann es also sein, dass ein Programmwiedereinstieg nach Spannungslosigkeit auch noch nach 20 Stunden möglich ist. Dies möchte ich vermeiden." |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 24.03.2013 22:21 |
|
Folgen Sie uns auf