(0)| 05.04.2013 08:41 | |
|
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 16.01.2026 Beiträge: 676 Bewertung:
|
Hallo, deine Frage ist echt schwer zu verstehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe: Du möchtest mit indirekter Adressierung auf verschiedene Elemente eines Arrays zugreifen? per SCL ist das sehr einfach möglich, ein Beispiel: FOR i := 0 TO 10 DO DB1.MATRIX[i] := i; END_FOR; <-- Die Array Elemente 0-10 vom Array MATRIX werden mit den Zahlen 0-10 belegt. Wenn du in AWL arbeitest, dann ist hier ein Anypointer das Mittel der Wahl. Dazu wurde hier im Forum schon einiges geschrieben. Den Aufbau findest du hier:http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45531107auf Seite 616 ich hoffe mal, dass du mit den Infos etwas anfangen kannst. Grüße, Fafner |
|
Best Regards, |
|
Folgen Sie uns auf