22.07.2013 13:44 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe versucht 5 Ventile nacheinander zu schalten. Allerdings funktioniert das Programm nur wenn ich vom Ausgang Q5 innerhalb von 4sec. (zu Testzwecken)zumQ1weiterschalte. Ändere ich die Parameter auf die gewünschten 4min, schaltet Q5 zwar ein und nach 4min wieder aus, der Ausgang Q1 schaltet allerdings nicht ein. Die zugehörigen Ein/Ausschaltverzögerungen sind B013 und B014. Danke schonmal im Voraus Gruß Gruber91 DateianhangIP x9k.zip (50 Downloads) |
23.07.2013 09:46 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hast du den Programmablauf auf deiner LOGO! schonmal mit dem Online-Test beobachtet? Hier kann man oft auch noch einige Kleinigkeiten feststellen... |
23.07.2013 10:44 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Habe ich schon beobachtet ja aber auch hier schaltet der Ausgang nur bei der Zeit von 4 sec und nicht bei 4 min. |
23.07.2013 21:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Gruber91, nun, deine Verkettung von Zeitfunktionsblöcken ist ggf. ungeschickt, was den Aufbau betrifft. Ggf. beschreibst du mal in Worten und Daten die gewünschte zeitliche Funktionalität...? Was nun den von dir beschriebenen Fehler betrifft, so könnte es helfen, die Zeit(en) der Ausschaltverzögerung(en) jeweils minimal länger als die Einschaltverzögerung des jeweils nachgeschalteten Blocks zu setzen. Die exakt gleichen Werte könnten Teilweise dazu führen, dass eine reale LOGO! ggf. mit einem LOGO!-Zyklus "Versatz" die jeweils nachgeschalteten Blöcke aktivieren würde?? Du könntest dies auch testen - indem du jeweils einem Block Merker zwischen die betreffenden Blöcke "Ein-/Ausschaltverzögerung" schaltest? Übrigens hat der Block "Ein-/Ausschaltverzögerung" noch folgende Eigenheit: Sobald ein Signalübergang von 0 nach 1 am Eingang detektiert wird, dann wird eine ggf. noch laufende Ausschaltverzögerung sofort beendet und der Blockausgang auf "0" gesetzt - dies ist bei einer Kombination der Blöcke der Einzelfunktionen nicht der Fall!!! Ein Feedback wäre toll. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf