(0)| 21.08.2013 22:14 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Oli Bell, inzwischen habe ich diverse Filter-Schaltungen für die LOGO!-Serien 0BA5 bis 0BA7 veröffentlicht. Vergleiche dazu meinen Beitrag: "Hinweise zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten (z. B. Temperatur-Messwerten)" Willst du zwingend die alte version mittels Zähler weiterverwenden. hilft dir ggf. das Beipiel im Dateianhang weiter - dort ist gezeigt, wie ein +/- Zähler aufgebaut werden kann. Für die Filterschaltung ist allerdings dann zu beachten, dass dieser +/- Zähler nur noch maximal mit halber Zyklusfrequenz getaktet werden kann! MfG Betel DateianhangDemo_Counter_4b.zip (89 Downloads) |
Folgen Sie uns auf