(2)| 04.06.2007 17:52 | |
|
Beiträge: 40 Bewertung:
|
Hallo Leute, stehe nochmal vor einem riesen Problem. Bei einem Problem konnte mir Fux bereits helfen. Vom Multiplexer (siehe Anhang) erhalte ich über 8 angeschlossene PT1000 jede Sekunde den jeweiligen Analogwert des adressierten Temperaturfühlers auf den AI1 meiner LOGO geliefert. Gibt es eine Möglichkeit den jeweils am AI1 eingehenden Analogwert zu speichern? Die Analogwertüberwachung ist leider ungeeignet, weil der analoge Wert nicht weiter verwendet werden kann. Danke für die Hilfe im voraus! DateianhangAME16Pt1000.pdf (1006 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mexx am: 04.06.2007 20:00 |
|
| 14.06.2007 23:28 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, seht euch dazu doch mal meine Variante zur Speicherung von analogen Signalen und deren Anwendung zur Signalfilterung unter Filters (like bessel or butterworth) im englischsprachigen Forum an! MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 15.06.2007 10:06Nachtrag: Hallo Superbrudi, deine Lösung der Speicherung analoger Werte finde ich klasse. Sie ist effizent und resourcenschonend! |
|
Folgen Sie uns auf