15.04.2014 10:34 | |
Beigetreten: 14.04.2014 Letzter Bes: 08.03.2018 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich habe noch mal nach den Anwender-Schutzmechanismen für STEP 7 Bausteine etwas recherchiert: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73122648 D.h. mit STEP 7 V5.x stehen folgende Anwenderschutzverfahren für Bausteine zur Verfügung: 1. Aus STEP 7 Quellen generierte Bausteine (Stichwort: KNOW_HOW_PROTECT im Header) Es enstehen sehr schwach geschützte graueBausteine mit einem kleinen Schloss. -> Diese Bausteine wirdvom "alte" PLCSIM unterstützt 2. S7-Block Privacy geschützte Bausteine Es entstehen sehr stark geschützte rote / blaue Bausteine mit kleinem Schloss -> Diese Bausteine können nicht in das "alte" PLCSIM geladen werden Mit STEP 7 im TIA Portal steht aktuellrein das sehr stark geschützteAnwenderschutzverfahren für die S7-1500 zur Verfügung. -> Dieses wird identisch zu der "alten" PLCSIM von der "neuen" PLCSIM nicht unterstützt. Zusätzlich sind aber immer die Systembausteine und Bibliothek-Bausteine zu sehen, die in beiden Welten definitiv funktionieren sollten. Bspw. der Bibo-Baustein "Send_P2P" funktioniert bei mir im STEP 7 V13! Grüße, Matte |
26.05.2017 08:20 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von ascoss wurde in ein separates Thema mit dem Titel Alternativen zu TIA gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf