14.03.2015 16:31 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, ich habe auch so einen komischen Effekt: Zwei Logos 0BA8, die eine hat nur einen Meldetext mit dynamischen Werten, immer Enabled, da sehe ich die Anzeigetexte immer, auf der Steuerung, in der Online-Sim und via Browser. Auf der anderen hat es 8 Meldetexte, alle statisch, mit prios 1-8, dort sehe ich den Text auf der Steuerung, in der Online-Sim, aber im Browser sind die Texte einfach nicht da, ALLE, egal welcher Text auf der Steuerung gerade angezeigt wird. Ich denke in der Browser-Version ist irgendetwas noch nicht ganz koscher. Grüsse Markus
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.03.2015 10:08:25Neues Thema nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf