20.04.2015 10:48 | |
Beigetreten: 30.11.2010 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem, mogel mich deshalb hier in das Thema rein und öffne keinen neuen Thread. Ich habe TIA V13 SP1 installiert (vorher hatte ich V13 ohne SP1). Seitdem kann ich keine Onlineverbindung zu einer SPS herstellen. Über Ethernet funktioniert es genauso wenig wie über einen MPI-Adapter. Über Ethernet kann ich z.B. mein Touchpanel KTP700 anpingen (Netzwerkeinstellungen passen), TIA-Portal findet es aber nicht bei der Onlinesuche. Die SPS (1214er) kann ich nicht einmal mehr anpingen. Auch die Verbindung zu einer 314C über MPI-Adapter funktioniert nicht mehr. Es erscheint immer die Meldung: Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört. Mit einem anderen PC (V13 OHNE SP1) kann ich die SPSen und das Touchpanel ohne Problem programmieren. Ist da irgendetwas bekannt, dass das SP1 Probleme macht? Über Antworten über ich mich sehr freuen. Freundliche Grüße
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.04.2015 09:38:08Neue Überschrift nach splitten |
|
20.04.2015 11:58 | |
Beigetreten: 30.11.2010 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich verwende Windows 8.1 pro 64-bit. Mit V13 funktionierte alles problemlos. Mit V13 SP1 leider nicht mehr. |
Folgen Sie uns auf