24.06.2015 12:46 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 22482 Bewertung: (3039) |
Hallo,
hast du nur TIA auf dem Rechner oder noch andere SIEMENS SW (MicroWin, Step7 etc.)? Versuch mal die in der verlinkten FAQ beschriebenen Schritte: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/99005532 Alternativ vor dem Aufruf von S7epaimp64x die Daten im Verzeichnis: Der Befehl s7epaimp64x muss in einer CMD Shell laufen mit der Option "Als Administrator ausführen" Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 24.06.2015 12:50:37Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 24.06.2015 13:35:06 |
|
24.07.2015 15:46 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (2) |
Guten Tag, DANKE! 1. 2. Nochmals Danke für die Hilfe |
24.07.2015 16:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 22482 Bewertung: (3039) |
einfach ne cmd shell mit adminrechten starten und dann dort s7epamp64x eingeben und enter drücken
|
24.07.2015 16:29 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (2) |
Sorry, Gruß Bernhard Plagemann |
27.07.2015 13:23 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
|
Folgen Sie uns auf