18.01.2016 19:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073) |
Welchen Messbereich hat der Sensor? |
18.01.2016 20:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073) |
Ich habe jetzt mal einen Messbereich von 0-10 bar vorausgesetzt.
DateianhangDruckregelung.zip (183 Downloads) |
18.01.2016 20:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073) |
Und hier noch als Variante mit Umschaltung Hand/Automatik. Die Sollwerte Hand/Automatik können getrennt eingegeben werden.
DateianhangDruckregelung_V2.zip (113 Downloads) |
19.01.2016 19:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073) |
Habe den Messbereich angepasst. Mit der Hand/Automatik-Umschaltung hat es folgendes auf sich: Im Automatikbetrieb ist der Regler freigegeben und regelt bei Abweichung des Istwert dementsprechend nach. DateianhangDruckregelung_V3.zip (96 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.01.2016 19:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073) |
Habe das mit den Nachkommastellen angepasst.
DateianhangDruckregelung_V4.zip (89 Downloads) |
Folgen Sie uns auf