02.02.2016 20:45 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Lassen sich bei Master/Master Betrieb (RCEO ohne Display) mit nur einer TDE Funktionen Schalten oder muss für jeden Master eine TDE installiert werden? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 03.02.2016 09:40:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.02.2016 21:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung: (4134) |
Hier mal ein ganz einfaches Beispiel. Es soll dir nur das Prinzip darlegen. Mit F2 schaltest du zwischen den beiden Meldetexten um, mit F1 schaltest du den jeweiligen Ausgang ein bzw. aus. DateianhangProject.zip (130 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf