(0)| 23.11.2016 20:38 | |
|
Beiträge: 28 Bewertung:
|
hallo sierra 83 bist du schon auf die lösung gekommen??? |
| 24.11.2016 19:52 | |
|
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 19.02.2025 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe mal zwei Bilder gemacht da ich nicht weiss welchen Bereich du meinst. Die Logo kann man ja nicht als Controller hinzufügen, deshalb steht das HMI alleine drin. Habe auch schon versucht eine S7-1200 anzulegen mit der Logo IP, funkt aber auch nicht. Mfg Sierra DateianhangHMI.zip (455 Downloads) |
Folgen Sie uns auf