14.03.2016 19:09 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hallo bin Patrick hab mal eine bitte das mir jemand helfen kann bin nicht so erfahren mit der logo und müsste jetzt etwas von 0-10Volt dimmen!!! hab einen Eingang über einen Taster da soll auf 50% das licht angehen und einen Bewegungsmelder wenn der anspricht auf 100% das soll ausschaltverzögert sein kann mir da jemand helfen bitte!!! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.03.2016 09:39:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.03.2016 19:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Bitte!DateianhangDimmer BWM.zip (302 Downloads) |
14.03.2016 19:34 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Danke viel mal`s scho schnell hab ich jetzt nicht damit gerechnet!!! das heißt das ich die 0-10V von 0-1000 Steuern muss oder? |
14.03.2016 19:53 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Super danke ihr seit klasse |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
14.03.2016 20:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32938 Bewertung: (4072) |
Bitte, schön gern geschehen. |
14.03.2016 20:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Das kann dann so aussehen! Die Geschwindigkeit kann im Baustein Analogrampe noch angepasst werden.DateianhangDimmer BWM 2.zip (221 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf