08.04.2016 20:16 | |
Beigetreten: 10.10.2015 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo!! Möchte eine Temp. Differenzsteuerung für mein Pool realisieren. Möchte aber die Differenz über die Funktionstasten des TDE verändern. Habe dies soweit hinbekommen jedoch steht im Meldetext nicht der Wert sondern B1. Vielleicht kann mir da wer weiter helfen. Siehe Programmauszug. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 11.04.2016 07:56:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.04.2016 20:16 | |
Beigetreten: 10.10.2015 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo!! Möchte eine Temp. Differenzsteuerung für mein Pool realisieren. Möchte aber die Differenz über die Funktionstasten des TDE verändern. Habe dies soweit hinbekommen jedoch steht im Meldetext nicht der Wert sondern B1. Vielleicht kann mir da wer weiter helfen. Siehe Programmauszug. DateianhangTemp. Test.zip (93 Downloads) |
08.04.2016 20:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076) |
Habe das Programm mal so angepasst wie ich meine das es richtig ist. Wenn du noch Fragen hast, stelle sie. DateianhangTemp. Test_V2.zip (100 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.04.2016 17:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076) |
Dann muss halt noch ein analoger Block dazwischen wie z.B. eine arithmetische Anweisung.
DateianhangTemp. Test_V3.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.04.2016 07:31 | |
Beigetreten: 10.10.2015 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Also so??
DateianhangTemp. Test_V4.zip (92 Downloads) |
11.04.2016 23:39 | |
Beigetreten: 10.10.2015 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Bin da leider noch ein kleiner Anfänger und ein bisschen verwirrt. |
Folgen Sie uns auf