04.05.2016 22:32 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hab auch ein Problem mit dem Anschluss einer Logo OBA6 mit Bisher habe ich für Uploads immer mein Uralt Notebook mit serieller Schnittstelle rausgeholt, das ist leider jetzt kaputt. Ist ja schon merkwürdig, dass man nur mit so einem Uraltgerät an die Logos kann. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: wolle1952 am: 04.05.2016 22:33:53Zuletzt bearbeitet von: wolle1952 am: 04.05.2016 22:34:15Zuletzt bearbeitet von: wolle1952 am: 04.05.2016 22:35:05Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 06.05.2016 11:21:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.05.2016 06:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33428 Bewertung:
|
Versuchen wir mal, die Fakten aus deiner Aussage zu klären. Welches Kabel hast du? Oder gleich mit USB-Stecker? Bist du sicher, dass COM1 die richtige ist? Welches Betriebssystem benutzt denn? |
Folgen Sie uns auf