17.05.2016 09:25 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Guten Morgen,
Ich habe schon überall geschaut aber leider nix passendes gefunden. Ich möchte über eine Netzwerk den Counter der einen Logo (Server) in den Counter der 2. Logo (Client) übertragen. Was bisher fuktioniert: Server schreibt sein Wert in VB0 (VD) Client liest den Wert in VB4 (VD) ein. Nur änder sich der Wert in dem Zähler der 2. Logo nich. Ich hab das ganze auch noch mit einem vorgeschalteten NAI und Analogschwellwertschalter gemacht. Der Schwellwertschalter nimmt den Wert problemlos an, der Zähler nicht. Wo ist der Haken???? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangNeuer ZIP-komprimierter Ordner.zip (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 17.05.2016 12:07:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf