05.08.2016 10:46 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Ich habe ein Problem mit meinem Meldetext... wenn ich einen Softwareschalter in den Meldetext einfüge, den Meldetext wieder schließe und neu öffne wird mein Softwareschalter immer wieder zum Zähler... Wie kann das sein und was kann ich dagegen tun? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 05.08.2016 14:41:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.08.2016 11:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Also, dieser Fehler ist mir in keinster Weise bekannt. Kannst du mal dein Programm hochladen? |
05.08.2016 11:20 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Unten links sind die Meldetexte und wenn ich die Softwareschalter B_314, B_315 oder B_316 einfüge, werden sie später zu Zählern... DateianhangSignale.zip (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Erdnussbaum am: 05.08.2016 11:24:03 |
|
05.08.2016 11:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Das Problem wird wohl sein, dass die Blocknummern für diese Funktionen zu hoch sind. Eventuelle Abhilfe: Habe mal ein OR-Block (B016) durch einen neuen ersetzt. Der neue bekam die Blocknummer 317. Dadurch wurde die Blocknummer 016 wieder frei. Habe den Softwareschalter B314 ersetzt, dadurch bekam er dann die freie Nummer 016. Damit lässt er sich problemlos in den Meldetext B311 einfügen. DateianhangSignalgarten_V2.zip (50 Downloads) |
05.08.2016 12:44 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Super erklärt. Vielen Dank, du hast mir mal wieder meinen Tag gerettet :-) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf