25.10.2016 08:26 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Ich habe auch so einen Effekt, dass ich bei Doppelklick auf die *.lsc Dateien eine Fehlermeldung bekomme, aber beim direkten Laden aus dem Programm heraus geht es. Mich stört das aber weniger, da ich 99% aus dem Programm öffne, und nicht per Doppelklick. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 25.10.2016 12:20:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf