01.11.2016 17:22 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Leute habe schon einige Logos Programmiert. Versuche mich gerade an de Modbus Schnittstelle. Komme aber nicht weiter schaffe keine Verbindung Hat jemand vielleicht schon ein Muster? mfg Gonzo 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02.11.2016 14:08:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.11.2016 17:47 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ich glaube die neue Logo hat hier noch keiner und ohne diese wird es nicht gehen. |
04.11.2016 10:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33782 Bewertung: (4195)
|
Hier mal ein Link zu einer Kommunikation zwischen einer S7-1200 und SENTRON PAC3200 über MODBUS TCP: Datenkommunikation zwischen S7-1200 und SENTRON PAC3200 über MODBUS TCP |
Folgen Sie uns auf