07.11.2016 16:37 | |
Beigetreten: 11.10.2016 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hi, ich versuche über WRREC den Datensatz 47 des S120 zu greifen. es klapt nur bei einem Parameter. Bei mehr als 1 Prameter werden die Parameter nicht geändert
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_9916238 am: 07.11.2016 16:41:20Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 07.11.2016 16:59:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.11.2016 17:40 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Welche SPS hast du im Einsatz? Mfg |
08.11.2016 11:27 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Die "SINA"-Bausteine kannst du aber auch im AWL-Code aufrufen... |
Folgen Sie uns auf