13.06.2017 16:19 | |
Beigetreten: 13.06.2017 Letzter Bes: 04.08.2023 Beiträge: 36 Bewertung:
|
hallo, ich will Tia Portal v14 neben Tia Portal v13 installieren aber kommt die Fehler "Das Programm kann nicht gestartet werden, da api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dllauf dem Computer fehlt." Ich habe schon bereit "Tia V13 SP2, WinCC Comfort/Advanced V13 SP2, STEP 7 Pro 2010 SR4" installiert. System: Windows 7 Pro SP1,64 Bit, 8GB RAM, 256GB ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 14.06.2017 09:48:35Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.06.2017 12:22 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi dajdouj, welche Komponente von V14 willst du installieren? Wo hast du die Installation her? Die aktuellen Versionen gibts auch hier zum Download: SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V14 SP1 TRIAL Download Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
16.06.2017 11:38 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi, ich glaub ich hab da was gefunden, was dir weiterhelfen kann:
Hoffe das hilft dir. Grüße,
|
FCK WAR! |
|
16.06.2017 22:30 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Wie du dahin gekommen bist, willst du uns aber nicht verraten? |
19.06.2017 10:35 | |
Beigetreten: 13.06.2017 Letzter Bes: 04.08.2023 Beiträge: 36 Bewertung:
|
hi, muss man die Update für Windows 7 zuerst installieren damit die kompatibel sind. LG |
Folgen Sie uns auf