(0)| 30.07.2017 20:47 | |
|
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung:
|
Hallo Forum ich bin einerseits extrem zufrieden mi Teslascada, vor allem seit die Anbindung an den Telegram-Dienst läuft, andererseits komme ich an einer Stelle überhaupt nicht weiter. Also ich habe ca. 50 Tags von sechs Servern, die schön dargestellt werden: Schaltzustände, Analogwerte inkl. Trendverläufen. Mehrere Impulsgeber werden auf Analogwert umgerechnet und auch perfekt ausgegeben aber sobald ich mit einem digitalen Netzwerkausgang arbeiten will, streikt es. Nehmen wir bspw. einen Betriebsstundenzähler der Logo (FS4): Sagen wir mal VB10.0 - ich kann im teslascada alle möglichen Datentypen einstellen aber es kommt nichts an.. Kann mir bitte jemand das Brett, das ich vorm Kopf habe, abnehmen und hat einen Screenshot der Einstellungen parat? Gibt auch 5 Sterne Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 31.07.2017 09:43:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf