27.08.2017 14:49 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, anbei meine angefangene Steuerung für die Beleuchtung der Wohnung meiner Tochter Schwieger Sohn. [snip] ... Vielleicht kann mir ja noch jemand einen Tipp geben wie ich bei den Tasten F1 und F2 eine Meldung auf die APP (WEB Sever) bekomme. Gruß Bernd ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangBeleuchtung1.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 31.08.2017 12:29:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.08.2017 15:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215)
|
Welche Meldung worüber? Was soll denn gemeldet werden? |
27.08.2017 15:38 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Meine Frau sagt grade schreib doch einfach was du denkst wie krieg ich die die Meldung hin |
27.08.2017 15:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215)
|
Na siehste, kommen wir doch noch zusammen.... Dazu nutzt man die sogenannten Zustandsmeldungen. Ich habe dir mal die Zustände aller deiner 12 Ausgänge in zwei Meldetexten zur Anzeige gebracht. DateianhangBeleuchtung1_V2.zip (74 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf