16.10.2017 07:54 | |
Beigetreten: 07.03.2016 Letzter Bes: 10.03.2020 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Noch eine Frage, auf die ich momentan keine Lösung finde ... Wenn nun aber eine der Komponenten nicht genau so gesteckt ist, wie angegeben, spinnt das ganze System und ich bekomme keine Konnektivität zwischen den einzelnen Anlagenteilen. Nun müsste es aber doch sicherlich eine Einstellung geben, dass man die Teilnehmer so stecken kann, wie man will und es dennoch keine Probleme geben sollte (hatte ich bei der ET200S so hinbekommen). Außerdem komme ich nicht in die Konfiguration des FC, aber das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.10.2017 10:11:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.10.2017 15:00 | |
Beigetreten: 07.03.2016 Letzter Bes: 10.03.2020 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Jup, das war es. Danke. |
Folgen Sie uns auf