23.10.2017 10:30 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, bei der Migration von S7 auf TIA habe ich einige Fehlermeldungen. DIX Fehlerhaft dies wurde als Byte deklariert somit sind die Eingange DIX 3.0 - 3.4 Fehlerhaft. Laut meiner Recherche wird ein Byte Baustein mit Estoe.DBX.3.0 ausgeschrieben hat das seine Richtigkeit so? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 23.10.2017 14:47:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.10.2017 09:35 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 3922 Bewertung: (579) |
Hallo, mir ist nicht ganz klar was Du für einen Fehler beim Migrieren bekommst. Kannst mal einen Screenshot machen; evtl. wirst Du im Migrationsleitfaden fündig: Migrationsleitfaden: SIMATIC S7-300/S7-400 nach SIMATIC S7-1500Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf