04.11.2017 18:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33776 Bewertung: (4194)
|
Die LOGO! 0BA6 kann eine Speicherkarte haben. Ob du sie hast, weiß ich nicht. Wenn du sie aber hast und das neue Programm nur zur LOGO! übertragst und auf der Speicherkarte in ein Programm, wird nach Spannungsausfall das Programm von der Speicherkarte geladen. Wenn du ein neues Programm in die LOGO! übertragst (und eine Speicherkarte hast), dann musst du das Programm anschließend zur Speicherkarte übertragen. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 11_2009 Seite 225.pdf (113 Downloads) |
13.11.2017 00:04 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Neue Frage von zackzick wurde in ein separates Thema mit dem Titel LOGO! V8 Programmverlust nach Stromausfall? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf