(0)| 15.12.2017 20:06 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich weis es ist vermutlich mein eigener Fehler. Ich beschreibe trotzdem mal mein Problem. Ich wollte den LOGO Logger 8A verwenden, aber er funktioniert bei mir leider nicht. Folgende Umstände: Ich hab ein Programm auf der LOGO8 am laufen Ich habe eine Verbindung über einen Realteck USB Family Controller hergestellt (zumindest über LOGO SoftComfort) Ich weis leider nicht welche COM -Nummer ich in Excel eintragen muss ( ach ja Excel 2016, falls das das Problem ist) Bei mir wird immer nur Fehler in Excel ausgegeben. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im Voraus Stefan ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.12.2017 10:29:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf