05.01.2018 08:56 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Gibt es zu dem Thema "Treiber für Industrial Ethernet (ISO) bzw. Profinet IO (DCP/LLDP) und Profinet IO RT unter Windows 10" eigentlich Neuigkeiten? Denn selbst mit TIA V14 SP1 und TIA V15 lassen sich die Treiber unter Windows 10 nicht installieren. Fehlermeldung: "In der Treiberinstallationsdatei für diese Geräte fehlt ein erforderlicher Eintrag. Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller" ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 06.01.2018 11:18:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.11.2018 11:23 | |
Beigetreten: 22.11.2018 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, meine Kollegen und ich hatten nach Umstellung auf Windows 10 Enterprise 64-Bit ebenfalls dieses genannte Problem. Wir haben uns dann an den technischen Support von Siemens gewandt. Nachdem ich meine Systemdaten übermittelt hatte, gab es zur Lösung des Problems das Tool "PC Identifier", welches Teil des SIMATIC Automation Tools ist. (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98161300) Bei ähnlichen Problemen kann also über den Support das aktuelle PC Identifier bezogen werden (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/4868) Bei meinen Kollegen und mir hat es funktioniert. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf