25.01.2018 16:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33487 Bewertung:
|
Hier mal ein Beispiel für die Auswertung.
DateianhangFüllstand_(0BA8.Standard).zip (107 Downloads) |
26.01.2018 10:05 | |
Beigetreten: 26.12.2017 Letzter Bes: 14.05.2022 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, Danke für das Beispiel Habe gestern damit getestet, nach dem ich noch das eine oder andere Häckchen gesetz habe. Soweit ich das Beispiel verstehe kann ich dort die Werte entsprechend anpassen und für die Anzeige die Parameter - Bezüge setzen damit es dann auch was anzeigt. Folgend im Anhang ist der Beschrieb mit Skizze angehängt was letzendlich das Ziel ist. DateianhangLogo_Tank_Landscape.pdf (73 Downloads) |
26.01.2018 12:22 | |
Beigetreten: 26.12.2017 Letzter Bes: 14.05.2022 Beiträge: 11 Bewertung:
|
sorry, nein, das sagt eher nichts, das kann man knicken, die Nacht war etwas sehr kurz ... bin etwas unkonzentiert Ja, Hilfe brauche ich wahrscheinlich jede Menge... Ich habe dein Programmbesipiel mal angepasst , kannst Du da mal drüberschauen, Danke vorab. Eine Unsicherheit habe ich beim Block der Umrechnung in Prozent mit dem Wert in V3 = 1020 mm Da das Ergebnis in der Simulation 27.1 % ergibt anstelle von +/- 30,x% , falsche Basis in V3 ? DateianhangFüllstandsmessung_V2_Modif_01.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: PwrofLogo am: 26.01.2018 14:06:24 |
|
26.01.2018 15:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33487 Bewertung:
|
Du musst im B006 die Werte der Parameter V3 und V4 tauschen, dann klappt es auch mit dem Nachbarn... |
Folgen Sie uns auf